This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:CC1352&#39的可编程电流源的准确度如何?

Guru**** 2434370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1067945/cc1352p7-the-accuracy-of-cc1352-s-programmable-current-source

部件号:CC1352P7
“线程:测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

客户希望使用 CC1352的可编程电流源进行温度感应,但数据表中仅列出了输出范围和分辨率。 是否有任何关于此电流源准确度/温度漂移的文档?

此致,

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    《技术参考手册: https://www.ti.com/lit/swcu185》对此进行了详细介绍

    第 19.5.6节更详细地介绍了当前来源。

    此致,

      理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,理查德,

    感谢您的回复。 我已经阅读了 TRM,但没有关于准确性的数据,是否有任何关于准确性的测试结果?

    巴西,

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有6个独立电流电平,可在各种可能的组合中编程。 它们的范围从0.25uA 到11.75uA,如果所有级别都被激活,则 ISOURCE 中总共可以绘制20uA。 6个电流级的准确度如下所示,典型值仅为室温和条件。这些值涵盖整个温度范围:

    此致,

      理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表中的最小/最大值用于所测量的30台设备。 这些值可以用作预期值的指示,但不能用作隔离最小值/最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理查德和特尔:

    非常感谢详细的数据!

    此致,

    水阳