您好,
CC1312R AON_RTC 为每个32 kHz 时钟实施一个70位的自由运行计数器,其增量为可编程值。 可编程值允许在32 kHz 时钟中补偿 ppm 偏移,从而使计数器能够以非常高的精度工作。
默认情况下,AON_RTC 会增加计数器的增量,每个32-kHz 时钟刻度为1/32768秒。 次秒增量值0x20 000对应于1/32768秒。 增加或减少次秒增量值可增加或降低 AON_RTC 的速度,幅度相同。
比较适用于32位 SecLo:SubSecHi,但默认 RTC 子秒增量池与子 SecHi 的位1,因此我的问题是:
1.如何进行比较,以避免 SubSecHi 在每个刻度上没有增加1,某些值可能会丢失,特别是在 SubSecInc 关联的情况下?
2. SubSecInc 值是否有任何限制?
此致,
D.德文济耶夫