This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:Wisunstack start 不起作用

Guru**** 2421540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1072882/cc1352p7-wisunstack-start-does-not-work

部件号:CC1352P7

我正在遵循 SLA 来运行 Wi-Sun 示例,在成功刷新 ns_node 和 ns_coAP 节点图像后,我运行了 spinel-sli.py 脚本来启动网络。 但是,在运行 wisunstack start 命令后,wisunstack 命令仍返回网络状态的“stop”,而 routerstate 命令的返回状态为1。

我等了很长时间,路由器节点没有更新任何 UART 打印消息,看起来 Wisunstack 启动不起作用。 我错过了什么?

巴西,

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚发现应该刷新 ns_br 而不是 ns_node,在刷新正确的映像后,我可以设置网络并 ping 路由器节点。 请忽略这个愚蠢的问题

    巴西,

    水阳