请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1312R “线程 :sysconfig”中讨论的其它部分
大家好,团队
美好的一天! 根据我们的客户,他们正在以2线模式使用 CC1312R SPI,他们不需要 RX 引脚,bubfer (主)和 DMA -仅限 TX 到 LCD。
在 sysconfig 中,没有用于2线的选项,只有3和4 (w SS)。 请帮帮我们。 谢谢你。
此致,
乔纳森
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
美好的一天! 根据我们的客户,他们正在以2线模式使用 CC1312R SPI,他们不需要 RX 引脚,bubfer (主)和 DMA -仅限 TX 到 LCD。
在 sysconfig 中,没有用于2线的选项,只有3和4 (w SS)。 请帮帮我们。 谢谢你。
此致,
乔纳森
乔纳森您好,
后续问题。 客户想要做什么?
他们是否询问他们应该如何处理误码针(比如不要让针断开连接)? 或者他们询问如何将 PIN 重用为其他内容?
如果他们只是想知道如何处理味噌针脚,我会询问卫生福利部门的人员,以确保我不会给出不好的建议,我会再次与您取得帮助。
如果他们想以某种方式重复使用 PIN,事情就会变得更加复杂。 正如您正确指出的那样,sysconfig 中没有用于此操作的选项。 此外,SPI 驱动程序不直接支持此功能,因此这里有两个选项。
1.禁用 sysconfig 并修改特定于设备的 SPI 驱动程序(SPICC26X2DMA.c 和 SPICC26X2DMA.h),以便错误行不使用引脚,然后将引脚用于其他内容。
2.在 SW 中建立一个位砰的2线 SPI 接口。
巴西,
安德烈斯