This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:使用 SDK 5.30进行指令插入

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1073696/cc1312r-instrumentation-with-sdk-5-30

部件号:CC1312R
“线程:sysconfig”中讨论的其它部分

您好,

  • CCS 11.
  • SDK 5.30.
  • TIRTTOS7
  • sysconfig 1.10 (来自 CCS)

我正在尝试将自定义传感器应用程序从 SDK 4.20移植到5.30/ TIRTOS 7。 我的应用程序目前在 加入网络后不久在 Main_assertHandler()中声明。

从这一点开始,我没有太多事情要做,没有太多的线索,为什么会发生这种情况。 几个问题:

1.现在如何使用 sysconfig/TIRTOS 7 (请参阅下面的设置)来对代码进行仪表(我想检查堆和任务堆栈)?

2.如何对代码进行仪器仪表以查看执行图?

3.在如何在主断言函数中获得正确的堆栈跟踪方面获得任何帮助也是值得赞赏的。

4.我已经看过 TI雷克斯,但真的找不到关于这些更改的文档。 我找不到正确的地方吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是如何完成移植的? 我强烈建议您在移植时从5.30 SDK 的新示例开始(请注意,5.40现已推出),然后从“旧”项目转移应用程序代码,而不是尝试更新旧项目以使用新 SDK 运行。

    从应用角度看,这不应该很困难。

    巴西

    西里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siri,

    抱歉,我实际上使用的是5.40。

    我已经按照你的建议移植了。 从 SDK 导入 SENSOR_load 项目,然后进行应用程序特定的修改。 仍然没有仪器。

    sysconfig 中是否有所有这些新选项的可用文档? 请参阅原始帖子中的4个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您使用的是片上 OAD 还是片外 OAD?  

    您使用的是哪种编译器,TI ARM 编译器或 TI Clang?

    sysconfig 中的执行图尚不适用于 CC1312设备。  

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie,您好!

    片上 OAD,TI ARM 编译器。

    理解执行图。 堆栈和堆的相关信息(请参见上面的图像)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    SimpleLink SDK 中似乎存在一个错误,它阻止了 TI-RTOS7项目的大多数 ROV 视图。 我已经提交了错误通知单。 感谢您的发布!

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢玛丽