This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC13x2是否会有 Moda 部件?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC1310, CC2650MODA, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1074129/will-there-be-a-moda-part-for-the-cc13x2

“线程”中讨论的其它部件:CC2650CC1310CC2650MODACC1352R

我目前正在研究一种新产品系列,这些产品将使用6LoWPAN 或其某些变体来进行无线通信,当我正在评估该项目的基本前提时,我正在使用我拥有的产品, 这相当于一系列 TI CC2650,CC2652,CC1310和 CC1352传感器标签和固定板开发套件。 我还从一个不幸被扔掉的前一个项目中获得了一个 CC2650MODA 样本,该样本正在预先认证,模块的减少确实有助于将该项目向上销售。

现在,我的问题是简单的,是否存在,或者是否会有这样的预认证的原子用于较新,更有能力的控制器? 在我的案例中,使用 CC1352是因为它允许对项目的2.4和 subghz 部分进行断言,即使它们在最终产品版本中可能是完全独立的, 我在次 GHz 论坛上发布这篇文章是因为这是我目前感兴趣的主要目标无线电波段,尽管我希望2.4G 控制器也能得到这种治疗。

此致,

卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    第三部分模块供应商提供基于 CC1352R 的设计解决方案。

    建议联系 https://radiocrafts.com/ 或 https://www.radiocontrolli.com/rc-cc1352-915#!

    此致,

      理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些链接。 理查德!

    我现在已经联系了两位代表,澄清了几个问题,但问题仍然存在;TI 是否会像为2650开发自己的模块一样开发自己的模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    无法评论 E2E 中尚未发布的部件或任何未来发布计划。   

    此致,

      理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错,我之前就已经了解过这一点,我只是忘记了 TI 不会通过论坛提供任何有关即将推出的产品的信息。

    好吧,这是不幸的,但在光明的一面,我已经从其中一家供应商那里订购了样品,这样就结束了我的请求。

    谢谢!