This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:将 cc1312r 迁移到 cc1312r7

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1074388/cc1312r7-migration-cc1312r-to-cc1312r7

部件号:CC1312R7
“线程”中讨论的其它部件:CC1312R

有没有关于从 CC1312R 迁移到 CC1312R7的文档?  

CC1312R7是否可以直接与 CC1312R 互换?

我的问题的背景是,我们已经与 CC1312R 制定了一个解决方案。

我们可以简单地将 CC1312R7用于相同的设计,还是必须更改硬件设计中的某些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迁移指南已经编写完毕,但尚未上载到 Web 上。 从 CC1312R 迁移到 CC1312R7的文本如下:

    “CC1312R7是 CC1312R 的内存升级。 CC1312R7具有144 KB RAM 和704 KB 闪存。 这两种器件与引脚兼容,为 CC1312R 设计的印刷电路板设计可用于 CC1312R7。 所需的唯一 BOM 更新是更新所用的无线 MCU。”