This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Wi-SUN 传输能耗

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1352P7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1076038/wi-sun-transmission-energy-consumption

“线程”中讨论的其他部件:CC1352PCC1352P7sysconfig

是否有人曾经测量过 Wi-SUN (例如 CC1352P7和 CC1352P) 每次传输消耗多少能量?   它不必精确。  我只是在寻找一个系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Haifan,

    您可以在 CC1352P7数据表中找到 Tx 功率编号:

    https://www.ti.com/product/CC1352P7

    传输时间取决于:

    -您正在使用的数据速率(由您在 sysconfig 中选择的 Wi-Sun PHY 模式定义)

    数据包类型。 数据包的长度不同,此外,异步和同步数据包的功耗也不同。

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是:“是否有人曾经测量过 Wi-SUN (例如 CC1352P7和 CC1352P) 每台传输所消耗的能量?” 我的问题不是“功耗是多少?”  我可以查找功耗。  我的问题是“能源消耗是什么”?   请允许我与了解能耗和能耗之间差异的人谈谈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Haifan,

    您可以使用“能量追踪”来测量应用中的电流消耗:

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_40_00_40/docs/ti_wisunfan/html/energy-trace/energy-trace.html

    请不要说,Wi-SUN 没有针对低功耗进行优化,而是要成为一个具有相对较高数据吞吐量的灵活网状网络。 (例如,在 Wi-Sun 风扇规格中没有睡眠节点。)

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为你弄错了。 Wi-Sun 专为低功耗而设计。  我可以与使用过这种技术的人交谈吗?

    www.allaboutcircuits.com/.../

    Wi-Sun 与 LoRAWAN 或 Narrowband 物联网有着明显的区别,声称功耗低且延迟低。  但是,这项新技术的普及性(及其物联网的影响)将在很大程度上取决于硬件兼容性。"

    https://www.everythingrf.com/community/what-is-wi-sun

    “与其它无线通信(如 WLAN)相比,这项技术的一个主要优势是,与其它无线通信相比,它的功耗水平极低。”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Haifan,

    很抱歉误解了我的想法  与使用休眠节点并允许设备将大部分时间用于待机的 TI 15.4堆栈相比,Wi-Sun 风扇的功耗要高得多。  

    根据您的使用情况,您的设备将大部分时间用于 Rx。 根据发送或转发数据包的频率以及您使用的发射功率,平均功耗示例可能为(大约) 10 mA。

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样,我也不想寻找功耗。  我正在寻找能耗=能耗 X 时间。  我可以与某人会面,而不是来回发表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Haifan,

    我们无法与您会面。

    我不理解您的需求,我认为最简单的方法是您自己进行测量。  

    您可以使用“能量追踪”来测量应用中的电流消耗,还可以测量所需的时间。

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_40_00_40/docs/ti_wisunfan/html/energy-trace/energy-trace.html

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不理解我的问题,请让我有更有技巧地回答我的问题。  您可以与主管交谈吗?