This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:自定义 ASK 调制实施的可行性?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1075966/cc1352r-viability-of-custom-ask-modulation-implementation

部件号:CC1352R

我们希望与熟悉 CC1352射频拓扑的工程师取得联系,以帮助确定利用 CC1352的1GHz 无线电获得相对简单的定制 ASK 调制方案的工作量和可行性。  不幸的是,我们无法公开披露调制方案的细节,但我们很乐意私下传达这些细节。  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否给我发送朋友请求。 接受请求后,您可以向我发送一封包含详细信息的私人邮件。  

    CC1352R 要求使用前导码和同步字才能获得良好的性能。 最重要的是,您使用的协议是否具有此功能。