This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:PHY Properties (PHY 属性),Frequency (频率)

Guru**** 2427060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1074686/cc1352p7-phy-properties-frequency

部件号:CC1352P7

大家好,团队

我看到,当我更改 PHY 模式 ID 时,PHY 属性也会自动更改。

例如,选择区域 EU 时,PHY 模式 ID 为5, 频率更改为915.2000 MHz,中心频率通道0为863.1 MHz

那么,在 syscfg 中是错误的,还是应该以这种方式设置它?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,GP,

    更改的字段是所选 PHY 模式的属性。 这就是如何定义它们。 这在 syscfg 中不是一个错误。

    此致,
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    因此,如果它喜欢频率915.2MHz 是 PHY 模式 ID:模式5的正确配置(如上图所示)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,GP,  

    这似乎是一个问题。 我对早些时候的监督感到抱歉。 我会联系 rnd 并告知您反馈。  

    此致,
    SID