This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:SPI 通信问题,来自味噌的数据损坏,取消断言延迟

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1074830/cc1120-spi-communication-issue-data-from-miso-is-corrupted-and-de-assertion-delay

部件号:CC1120

大家好,我正在通过 SPI 协议与 CC1120进行通信。 但是,我遇到了一些问题。 第一个问题是,当我发出 NOP strobe 命令时,为了在重置后获得 CC1120的状态,我曾经获得0x0F, 但是,现在我得到的值是相同的,但信号的高低有时会下降到较低的位置,这会导致信号有时被误解。

此外,错误针脚在 CC1120被断言后需要很长时间才能再次提高。

此外,当我尝试向 CC1120写入数据时,会发生以下行为,这似乎也会中断带有该数据的 MOSI 线路:

我已经检查了连接,并与其他从属设备测试了 SPI 协议,其余的工作正常。 我还仔细检查了复位销并确保其始终处于高位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到,在你的最后一个图解中,国别战略说明的界线很高。 在这种状态下,您尝试与芯片通信的情况是什么?

    ——对于第一个和第二个图解,在时间问题上,您是否可以使用范围(在 CSN 低时放大其周边)进行相同的测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,感谢你能抽出时间。 结果是我一侧的选择针脚出现问题。 CSN 线路的主电阻器和从电阻器之间有一个小电阻器,似乎导致引脚断路延迟,而 MCU 有时无法将 CSN 引脚拉低。

    是的,CC1120没有太大问题,但设计本身也有问题。