This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:缺少报头,导致 WiUN 跳频初始化在初始化时崩溃

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1074609/cc1352r-missing-header-causing-wisun-frequency-hopping-initialization-to-crash-at-init

部件号:CC1352R
“线程:sysconfig”中讨论的其它部分

大家好!

我们 在 Simplelink v5.30.01.01中发现了标题包含问题

文件`simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_01_01/source/ti/ti154stack/ROM/ROM_init_154.c 缺少`ti_154stack_features.h`

因此,从不`` FH_ROM_Init()
`,这会导致`RAM_MAC_BASH_ADDR`不被初始化,随后`ApiMac_init()崩溃。

```s使用`ti-CGT-arm_20.2.5.LTS,`xdctools_3_62_00_08_core`和 ysconfig_1.10.0_2163 μ s


此致,
斯潘丹  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    已经指派了一个人员来研究这一问题。

    西里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,斯潘丹,  

    您的项目基于哪一个示例? 您是否在示例项目中观察到崩溃?  

    此致,
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siddharth!

    感谢您的关注。

    我们在 传感器/收集器示例的基础上构建。
    `中,我们重新获得了一些跳频函数,因此需要在`ROM_INIT_154.c 中编译