请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1352R “线程:sysconfig”中讨论的其它部分
大家好!
我们 在 Simplelink v5.30.01.01中发现了标题包含问题
文件`simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_01_01/source/ti/ti154stack/ROM/ROM_init_154.c 缺少`ti_154stack_features.h`
因此,从不`` FH_ROM_Init()`,这会导致`RAM_MAC_BASH_ADDR`不被初始化,随后`ApiMac_init()崩溃。
```s使用`ti-CGT-arm_20.2.5.LTS,`xdctools_3_62_00_08_core`和 ysconfig_1.10.0_2163 μ s
此致,
斯潘丹