请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1312R 您好:
UART 2 DMA 接收到的数据到环形缓冲器。 因此,UART2_READ (uartHandle,local_Buf,Size,bytes_read)将数据从 Ring Buffer 复制到本地缓冲区。
是否有一个接口允许直接指向 Ring Buffer 结构并处理 Ring Buffer 中的数据? 基本上,我只是想避免复制大的
由于计时要求,来自 Ring Buffer 的数据量。
谢谢,
繁体中文