This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:向应用程序添加 OAD 目标功能

Guru**** 2541120 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1080018/cc1312r-add-oad-target-functionality-to-an-application

部件号:CC1312R
“线程:Z 堆栈”中讨论的其它部件

您好,

我尝试将 OTA 功能添加到我们的 WOR 项目中。 您是否有任何文档可以帮助我们添加 OTA 功能? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请参阅以下内容:

    无线下载(OAD)—SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK 专有射频用户指南4.40.00文档

    巴西

    西里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siri,

     TI Z-Stack 用户指南中有一章:“向应用程序添加客户端功能”。 我尝试在对讲机唤醒项目中添加 OTA 功能。 您的链接只介绍 WSN OAD 功能,但不介绍如何在客户项目中添加 OAD。 无论如何,在我的项目中添加 cfg 时,我会遇到编译错误。 我似乎需要更改一些参数和文件,请告诉我如何在客户项目中添加 OAD 功能。 还有一个问题是,如果添加 OAD 函数,我可以使用非 RTOS 项目吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kimi,

    CCFG 只能存在于 BIM 项目中。 您可以选择其中一个现有的 BIM 项目(片上或片外 OAD 版本),您不需要进行任何更改。

    OAD 不需要 RTOS。  

    谢谢,

    玛丽·H