This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1260:频率范围和用户手册

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1079878/cc1260-frequency-range-and-user-manual

部件号:CC1260
“线程”中讨论的其它部件: CC1125CC1200测试

你好!  

我有一些关于 CC1260以及可能的 CC1200和 CC1125的问题。 这些问题都源于我们寻求更低成本的 SDR 解决方案。 如果您有另一个您想推荐的解决方案,我们将对其持开放态度。 我没有列出 CC13XX 系列,因为 TI 似乎没有提供传输定制信号的机制。 具体而言,我正在寻求 RRC 与 M-ary FM 的支持。  

CC1260  

回顾论坛帖子以及 TI 网站上发布的信息不足,我了解 TI 并不希望支持这一芯片组,这是正常的。  

  1. CC1260是否与 CC1200/CC112X 共享任何设计?  
  2. CC1260是否能够在400MHz ISM 频段中运行。 我知道 TI 没有对这一频段的运行进行描述,但我想知道设计中是否存在任何限制因素。
  3. 能否将数据表和用户手册发送给我们?  

CC112X / CC1200

  1. 我们是否可以使用一种方法提取 IQ ADC 样本?  
  2. 是否有方法可以将 IQ 数据馈送至 DAC?  
  3. 请向我们提供基本文档供我们查看吗? 我知道有一个 LVDS 接口。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    CC1260与 CC1200/CC112X 共用一些公用块。 不支持400 MHz。 我们不推广此部件,因为这需要大量支持才能最终确定调制解调器并使用外部 DSP 进行开发。 为了发送有关 CC1260的任何其他文档,我们需要有关卷和最终客户应用程序的更多信息。  

    CC112X/CC1200:

     IQ 数据提取仅用于测试目的,在实际使用方面有限制 ,无法通过 GPIO 接收完整的 IQ 数据。

    此致,

      理查德