This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:-当前建议的评估设置?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1078642/cc1101---current-suggested-evaluation-setup

部件号:CC1101

大家好,

我目前正在研究一个选择 CC1101作为收发器的项目。

我的理解是,使用 CC1101的最佳方法是使用 SmartRF 工作室和评估板调试/配置芯片以满足我们的需求。

我的问题是:目前建议的评估板是什么?

我通过茄盒和 TI 网站找到了这款板:
https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/SMARTRFTRXEBK?qs=Y%252BBGkTaltXszeDQt%2FWPraQ%3D%3D&mgh=1&gclid=EAIaIQobChMIo5q-gJmK9gIVBRLnCh1gFQOKEAQYASABEgKdPfD_BwE

但请参阅 Digikey 收听兼容的子板(CC1101EMK433 - www.mouser.com/.../CC1101EMK433 已过时/不可用),DigiKey 也会按此列出该子板。

那么,建议为 CC1101开发的 Evalboard + CC1101子板组合是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    CC1101评估板(EMK)已达到使用寿命。  请联系您当地的销售代表获取中间解决方案。  

    西蒙  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西蒙

    感谢您的回答-这是否意味着 CC1101s 作为一个组件也将达到生命周期的末尾?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西蒙

    感谢您的回答-这是否意味着 CC1101s 作为一个组件也将达到生命周期的末尾?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西蒙

    感谢您的回答-这是否意味着 CC1101s 作为一个组件也将达到生命周期的末尾?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    CC1101不会达到使用寿命,而只是套件已达到 EOL。 我们正在考虑制作新版 CC1101套件,以支持采用 CC1101的新项目。  

    西蒙