This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:使用次 GHz 无线电收听时的电流消耗

Guru**** 2550310 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1077482/lpstk-cc1352r-current-consumption-while-listening-using-sub-ghz-radio

部件号:LPSTK-CC1352R
“线程”中讨论的其它部件:CC1352R

我一直在尝试不同的设置,目的是在使用779-930 MHz 频段收听时降低电流消耗。 到目前为止,我还没有太幸运,发现开发板的电流消耗大约为7.35 mA。

在这种频率范围内收听时,是否可以降低电流消耗? 如何才能实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1352R 中的无线电外围设备在 RX 中使用5.8 mA。 此外,MCU ETC 可以根据 MCU 的状态来绘制电流。

    [引用 userid="499637" url="~ë/support/wireless-connectivity sub-1-GHz-group/sub-1-GHz/sub-1-GHz-forum/1077482/lpstk-cc1352r-current-consumpto-listening 使用 sub-GHz-radio"]不同设置的实验

    您在此处尝试修改了哪些内容? 如果您以确保 MCU 关闭的方式编写代码,则 RX 中的电流可以接近5.8 mA。 或者,您可以使用无线唤醒功能,请参阅 rfWakeOnRadioRx 示例: dev.ti.com/.../node

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们一直在试验 RX_sniff 和载波传感模式,在监测载波信号但尚未处于 RX 状态的情况下,我们是否希望电流使用更低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用嗅探命令,平均电流消耗将会降低。 您的电源配置文件如何?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止,我们始终看到~7.1-7.35mA,这与使用 RX_ADV 命令时非常相似,在载波检测失败后,我们无法正确设置 IdleOp 或操作值以返回空闲状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果当前配置文件显示恒定电流,则您的嗅探实施将不起作用。 请参阅 WOR 示例的代码。 如果你在论坛上寻找嗅探,我认为类似的话题已经被讨论过。

    如果您在网上找不到问题的答案,请提供在 LPSTK 或 Launchpad 上运行的代码示例,以显示问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我们将检查嗅探命令设置。  假设我们可以获得更好的平均电流,此命令是否会持续唤醒无线电核心并根据启动触发器计时自动检查运营商/前导码? 或者,当检测到空闲时,MCU 是否会负责重新启动嗅探指令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会仔细检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我打算跟进,看看使用绝对延迟开始时间的 WOR 代码,MCU 需要定期重新编程 Start 变量。  我们的测试显示,使用这种带有较长前导法的 WOR 方法,电流的平均值确实有显著改善。