This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1312/CC1310上的 ASK 调制

Guru**** 2593810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1078342/cc1312r-ask-modulation-on-cc1312-cc1310

部件号:CC1312R

您好,  

CC13xx 支持人员能提出什么要求?

如果支持,如果支持 ASK,则最高数据参数可以支持什么。 什么是调制指数范围?  

巴西 阿尔宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 SmartRF Studio 中的设置。 正是客户测试了高达20 kbps (https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/576254/cc1310-ook-mode-at-20-kbps)的速度。 由于 OOK/ ASK 通常是用于数据速率较低的传统系统的调制格式,因此我们从未考虑过更高的速率。  

    您是指调制深度吗? 由于我们正在使用 OOK,因此“0”不会断电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,托雷斯坦,  

    是的,调制深度。不是开/关。cc13xx 是否支持这一点?   

    巴西 阿尔宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么调制深度与最大期望值不同? 这只会使灵敏度降低。 我认为在本补丁中只支持最大深度(在 TX 侧)。  

    您能否为该问题提供更多背景信息?