This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:关闭/打开收发器

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1076862/cc1352p7-switch-off-on-tranceiver

部件号:CC1352P7

您好,

如何关闭收发器并再次打开?

谢谢

莫汉拉杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 CC1352P7是一款无线 MCU,您在这里的意思是:

    -打开/关闭 CC1352P7的射频部分

    —将 CC1352P7设置为待机模式(这意味着芯片使用~1 uA)。

    请详细说明您需要实施的部分内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打开/关闭 CC1352P7的射频部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简化:打开和关闭射频驱动器。