This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5133:SPI 通信

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC430F5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1081481/cc430f5133-spi-communication

部件号:CC430F5133
“线程:测试”, “CC1101”, “CC430F5137”中讨论的其它部件

大家好,团队

我们希望您能在下面就我们客户的咨询提供帮助。

目前,我们正在利用 MSP430F5133开发 SPI-UART 桥接器。 在测试期间,我们无法与 RHD2132正确通信,并从所需的转换信道接收到信息。 在同一过程中,我们也有兴趣将收集到的信息发送到 MSP430-CCRF 以进行数据收集。 我们尝试使用 PM_UCB0CLK 作为时钟,并使用 SCLK 输出作为直接 SPI 时钟构建电流,进行多种配置。 我们使用的代码以及 RHD2132数据表都已附加。

最后一个问题与从 MSP430板收集信息的最佳优化方法有关,例如导出到 csv 或 xls。

e2e.ti.com/.../Optrode_5F00_Sense_5F00_Schematic.pdf

e2e.ti.com/.../Intan_5F00_RHD2000_5F00_series_5F00_datasheet.pdf

e2e.ti.com/.../Eval_5F00_Flash.c

此致。

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您是否意味着 CC430和  RHD2132之间的 SPI 通信 不好。 您可以使用示波器测试波形吗?

    2.我会要求您将数据发送出去,并使用 PC 软件将数据转换为 csv 或 xls。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eazon,

    感谢您的回复。 根据我们的客户,

    示波器输出8.20Mhz,随附一幅图像,显示针脚3.7的直接读数。 对于输出的数据,是否有这样的示例?

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    1.我认为客户的问题是无法通过 SPI 与 RHD2132通信

    这里是 对 RHD2000上相关引脚的描述。  

    3.以下是客户应联系的信息:

    4.但是,客户连接了错误的 SCLK 针脚。 SMCLK 不是 SPICLK,而是系统时钟。

    5.请询问客户双重检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eazon,

    我们的客户分享了 SPI 端口的这种波形。 根据我们的客户,

    连接的结果应该是逻辑分析器结果。 还有另一个修改后的图像,突出显示了可能是什么问题,代码中是否有任何东西会导致 CS 像图中所示的短时间突发触发?

    我会将您的回复转发给我们的客户, 并在稍后发布他的反馈。

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请要求客户检查硬件设置是否正确。 实际上,我认为 SPI 时钟并不总是在那里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eazon,

    以下是我们客户的回应:

    我设法将大部分代码修复到当前状态。 我很好奇您是否在寄存器级别的 C1101无线电接口上有任何示例?

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    什么是 C1101? 很抱歉,我没有为您的客户提供此类代码。  

    也许我们可以从外围示例中获得。

    地役权

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定我是否理解以下问题:CC430集成了 CC1101,您是否希望 CC430与第二个 CC1101通信? 您可以在这里查看.zip 文件: e2e.ti.com/.../how-to-interface-cc1101-with-msp430-without-smartrf04-eb-board

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特和艾松,你好,

    根据我们的客户,

    我们拥有的特定设备是用于 CC430F5137的。 方框图将引用我所说的内容。 它基于 olimex 板,所以他们是否会有所需的代码? 我知道 MSP430报头文件有它的寄存器,因此,为什么假设你们会有一些相关的东西。

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您可以要求客户参阅本文档。 他们可以找到如何与内部 CC1101通信的示例

    www.ti.com.cn/.../slaa465c.pdf