This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNHXL-CC1312R1:RTOS 执行分析不起作用

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1080563/launchxl-cc1312r1-rtos-execution-analysis-not-working

部件号:LAUNHHXL-CC1312R1
“线程”中讨论的其它部件:CC1312R

你(们)好

我使用的 是 TiRTOS 基础知识 Hello 示例,我一直关注执行分析,当我单击工具/ RTOS 分析器/执行分析时,什么都不会发生, 没有弹出窗口 ,我已附加了我从 TI-RTOS 基础知识中跟踪的 hello.cfg 文件 ,可以有人提供帮助。

CCS 11.1.

CC1312R 启动板

e2e.ti.com/.../hello.cfg

此致

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用哪个 SDK 版本? 如果您使用 SDK 5.40,我认为这至少是一个与 ROV 相关的错误。 您可以安装早期版本的 SDK,看看它是否能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是我第一次尝试 CCS 和 TI MCU,我正在使用 SDK5.40如何降级 SDK。在我看来,在过去几天中,SDK 在某些 CCS 版本上的工作 似乎也是如此, 是否有余地了解 CCS 如何与特定 SDK 配合使用?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 SDK 都有一个发行说明,说明 SDK 测试的 CCS 版本,请查看“依赖关系 ”https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ADCz5HzpcJSUujy4TFI3Ig__pTTHBmu__LATEST

    您可以下载并安装较旧的 CCS 版本。 完全可以安装多个 CCS 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已经下载了 SimpleLink CC13x2_26x2 SDK 5.20.00.52,并再次浏览了 Hello 教程,但仍然有相同的问题执行图未出现。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要结束这条线程,因为你已经开始了一条有关这条线程的新线程。 请继续使用此处链接的新线程。
    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1081617/launchxl-cc1312r1-rtos-analyzer

    此致,

    SID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,西德

    我之所以开始使用这种新线程,是因为没有人在我的旧线程上后退,我已经有一个多星期的问题了,无法继续使用任何 TI-RTOS 示例。

    此致

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    对你上一个话题的监督,我深表歉意。 但请使用新线程来解决问题。

    此致,
    SID