This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNHXL-CC1312R1:重置(包括 NVM)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1081167/launchxl-cc1312r1-reset-including-nvm

部件号:LAUNHHXL-CC1312R1
“线程”中讨论的其它部件:CC1312RCC1310

你(们)好

我一直在使用收集器和传感器示例,并意识到 ID 等的数据存储在 NVM 中,任何人都能告诉我如何完全重置 NVM,使其从新的开始。

此致

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    请在按住启动板上的按钮2的同时按下重置按钮。  

    dev.ti.com/.../154-stack_01_sensor_collector.html

    这在“使用传感器和收集器”部分的项目0中提到。

    此致,
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,西德

    我已经尝试过这种方法,但 当传感器尝试加入网络时,它会根据收集器 UART 数据认为它是传感器6,我再次被拒绝访问

    此致

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请详细说明具体情况。 详细描述您所看到的内容以及导致它的情形。 我不理解传感器6的含义以及访问被拒绝的错误。  

    此致,

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Si

    我设法让 CC1312R SDK 正常工作,因此我形成了一个网络并连接了一个传感器(收集器和传感器),然后我断开了传感器的连接,并且从未能够将传感器重新连接到收集器,并且在 UART 上从传感器上连接到我被拒绝访问, 收集器 UART 出现错误 Id0006,甚至在我将传感器和收集器文件重新下载到 CC1312R1启动板后也出现错误。 我还尝试按照讨论重置,收集器 UART 仍显示错误,ID 仍为0006,因此一些软件仍会记住它似乎不会在出厂时重置。

    此致

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    当您闪烁设备时,请确保没有打开串行会话。 这可能会导致一些问题。 在闪烁之前,请确保关闭所有 putty/Teraterm UART 串行会话,然后仅在闪烁完成后才打开它。

    此致,

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,西德

    这似乎解决了我现在使用的 CC1310,CC1312和 CC1352版本的所有问题。

    感谢你的所有帮助

    大卫