This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:WMBus Postamble 在6个编码中为3个

Guru**** 2502485 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, WMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1081135/cc1310-wmbus-postamble-is-3-out-of-6-encoded

部件号:CC1310
“线程: WMBUS”中讨论的其它部件

您好,

我正在调试 CC1310 Launchpad 和第三方设备之间的通信。  我一直在运行 APL 仪表 T1示例,并已将 MCE_GPO0信号导出到外部引脚以检查引脚。  当我分析信号时,我发现后桥似乎是6个编码中的3个,而不是直接计时(见下图)。  为什么会发生这种情况?

谢谢,
加雷斯