This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNHXL-CC1312R1:传感器和采集器- TI 15.4堆栈项目零

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1080750/launchxl-cc1312r1-sensor-and-collector---ti-15-4-stack-project-zero

部件号:LAUNHHXL-CC1312R1

你(们)好

环境 CCS 11.1和 Simplelink CC13x2 26x2 SDK - 5.20.0052

我正在使用 Project Zero, 启动了2次 XL-CC1312R,我启动了收集器, 在 UART 上看起来工作正常,当我尝试加入传感器并查看我 被拒绝访问的 UART 输出时,我有任何想法。

此致

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    请确保您使用的 COM 端口与传感器相连。

    此错误看起来您可能正在尝试打开与收集器的同一 COM 端口或与您无法访问的其他 COM 端口的串行终端连接。

    此致,

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,西德

    很抱歉,我认为您不理解这与 UART 无关,我使用单独的计算机。此消息表示传感器不允许连接收集器网络,因此访问被拒绝。

    此致

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提供的屏幕截图显示了您在哪个上下文中获得“拒绝访问”?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然

    此致

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你试过 COM8吗? 根据任务3 (https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ACSAtZnxsY4uCHgVnnjt2g__BSEc4rl__LATEST), 应使用“启动板应用 UART”。  

    您从哪个操作系统执行此操作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ter 这与 UART 和计算机上的任何 COMS 无关,它可以从 UART 完美打印,这是 来自传感器中的 SSF.c 文件

    否则,如果(状态== Jdllc_stats_ACCESSDENIED)

    Cui_statusLinePrintf(ssfCuiHnale, sensorStatusLine,“访问被拒绝”);
    }

    /*! 设备加入访问被拒绝或以容量*/进行平移
    Jdllc_Stats_ACCESSDENIED

    15.4堆栈拒绝我加入网络?

    收集器 CC 中似乎有一个错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    我在默认设置下运行了传感器和收集器示例,它们开箱即用。 请您提及在执行这些示例期间所做的任何更改吗?  

    PS:我还使用了 SDK 5.20

    此致,

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,西德

    我已卸载 CCS 和 SDK,并重新安装了该问题,现在似乎已解决。

    此致

    大卫