请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1312R “线程:测试”中讨论的其它部件
您好,
我们尝试使用多任务函数来确保函数可以实时工作。 我的设置如下所示
任务1:使用无线电项目句柄 RX 唤醒,唤醒间隔:2秒
任务2:在 WOR 项目中添加文件,发送 TX 数据或切换 LED,应用后休眠500毫秒
按照我的预期,TX 每500毫秒发送一次,但它每2秒发送一次。 看起来它是由唤醒时间间隔控制的。
如果我希望多任务工作分开,我应该怎么做? 我提供了我的示例代码供您参考。 您可以使用 LAUNCHXLCC1312R1对其进行测试
e2e.ti.com/.../rfWakeOnRadioRx_5F00_CC1312R1_5F00_LAUNCHXL_5F00_tirtos_5F00_ccs.zip