This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:天线的 ESD 保护

Guru**** 2503545 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC2530, TPD1E0B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1082328/cc1310-esd-protection-for-antenna

部件号:CC1310
“线程”中讨论的其它部件: CC2530TPD1E0B04

大家好,我需要知道什么是 CC1310的最佳天线保护,目前我正在使用供应商 ebyte 提供的模块。 www.ebyte.com/.../new-view-info.aspx
我需要知道要使用哪种保护,比如一些推荐的 ESD 二极管。

最佳;

弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 https://www.ti.com/lit/gpn/tpd1e0b04。 我们在一些启动板上使用此功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的之三:

    我在另一个主题中提出了关于 CC2530 2.4GHz 器件保护的相同问题:
    e2e.ti.com/.../4003948

    建议使用相同的 ESD 二极管 TPD1E0B04,我对此有疑问。
    该二极管在两种不同频率下工作是否良好?
    CC2530 2.4GHz TPD1E0B04?
    CC1310 915MHz TPD1E0B04?

    过去,我们使用了一 个 TPD1E0B04DPYR 二极管作为天线保护,但该二极管产生信号衰减。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据该数据表中的图10和图11,低于1GHz 和2.4 GHz 的响应相当相等。 我们没有发现使用此二极管的衰减有任何问题。 您是否有一些数据表明您看到了多少衰减以及如何测量这些衰减? 您是否看到安装的二极管与未安装的二极管有明显区别?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,我没有查看整个数据表的过错。 我会查找这些信息。