This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:在运行时识别“Halt-In-Boot (启动中断)”

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1082701/cc1312r-recognizing-halt-in-boot-during-runtime

部件号:CC1312R
“线程”中讨论的其它部件:CC1310

对于 cc1310,我通过 这个 E2E 线程获得了以下提示 ,了解如何在运行时读取 HIB-flag 状态:

> bool HIB_Next =((HWREG (AON_sysctl_base + 0xC)& 0x400)>> 10);

由于这是未记录的(我看到 TRM 中有一些命名更改),我能否从某人那里得到一个注:这对 cc1312R 仍然有效?

原始线程添加 R.M。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从寄存器描述中,CC1310代码中读取的位似乎已移至以下寄存器:

    偏移量为0x30的 AON_PMCTL

    对于 CC1310和 CC1312R,此寄存器中的前10位相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已验证。 谢谢!