我使用 CC1312R7作为边界路由器,使用 CC1312R1作为路由器节点。 我确保将网络名称和 panid 设置为相同的值,然后将 ifconfig 设置为 up,并为两者启动 wisunstack。
在路由器节点上运行 routerstate 命令后,我最终收到一个“5”。 在初始连接后的一小时内使用了多个已连接设备后,路由表中仍没有节点。
设备出现在路由表上是否需要一个多小时?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用 CC1312R7作为边界路由器,使用 CC1312R1作为路由器节点。 我确保将网络名称和 panid 设置为相同的值,然后将 ifconfig 设置为 up,并为两者启动 wisunstack。
在路由器节点上运行 routerstate 命令后,我最终收到一个“5”。 在初始连接后的一小时内使用了多个已连接设备后,路由表中仍没有节点。
设备出现在路由表上是否需要一个多小时?
Marie,您好!
是的,我有一台边界路由器,这是对的。 我正在使用 SimpleLink SDK 5.2版。
我附上了一个 CLI 屏幕截图,我在其中连接了 BR,然后连接了路由器节点。 我注意到我收到一条消息“模块读取线路不可用”。
这并未导致更改网络参数的问题,但可能是一个促成因素。 我尝试安装 python 模块“readline”,但我得到了
错误,表示该模块不适用于 Windows。
感谢你的帮助。
指向我的终端窗口截屏的链接: https://imgur.com/a/JIgGnnJ
Evan,您好!
请将 SimpleLink SDK 和 i-wisun-fan-pyspinel 更新 到最新版本。
连接设备的实施方式已经改变,并在2021年10月实施和发布了适当的支持。
在这里可以找到 TI-wisun-fan-pyspinel。
https://github.com/TexasInstruments/ti-wisunfan-pyspinel/commits/release/spinel
同时更新 SDK,因为嵌入式设备对该命令的反应方式也已更新。
在此处可以找到最新的 SimpleLink SDK。
https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK
这将解决该问题。
此致,
SID