This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:有关非信标模式与 FH 模式和功率优化的问题

Guru**** 1916930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, ENERGYTRACE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1083047/cc1310-questions-about-non-beacon-mode-vs-fh-mode-and-power-optimization

部件号:CC1310
“线程: ENERGY-TRACE”中讨论的其它部件

客户正在评估 CC1310上的 TI15.4堆栈。 他们最初使用了非信标模式,但发现传感器很容易在嘈杂的环境中丢失数据,因此他们希望切换到 FH 模式以获得更好的性能。

但是,在 FH 模式下,发现传感器有大约3mA 的电流消耗,因为 RX 在孤立状态下始终打开。 这将大大缩短电池寿命。

请就以下问题提出建议:

1.是否有办法不将 RX 设置为孤立状态下始终开启? 例如,在发送 PA/PC 后只打开 RX 一段时间?

2.在电子锁等应用中,首选哪种模式,非信标模式或 FH 模式? 每种模式有哪些利弊?

此致,

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,双阳,

    1.我不会推荐这种做法。 我宁愿建议退出孤立状态并从头开始加入流程。  

    2.如果您在嘈杂的环境中工作,FH 是一种更稳健的方法。  

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie,您好!

    FH 模式下的传感器也会在连接前打开 RX,您的意思是,如果从头开始连接过程,RX 是否可以关闭?

    巴西,

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,双阳,

    否,加入网络需要 RX 期。 请参阅用户指南。 但是,在孤立模式下,设备假定有收集器,重新加入应该很快,因此,设备在孤立模式下的功耗比尝试加入网络时要高。

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_40_00_40/docs/ti154stack/html/ti154stack/frequency-hopping-mode.html#network-join

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie,您好!

    您是否会详细阐述孤儿与新加入的差别? 我尝试使用 EnergyTrace 测量电流,但没有发现明显的差异,他们似乎使用相同的扫描持续时间=5秒,并且都打开了 RX。

    巴西,

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,双阳,

    我曾认为在孤立模式下超时值不同。 如果您测量的结果是相同的,则无法帮助他们退出孤立模式。

    谢谢,

    玛丽·H