This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:从 WMBus 消息中删除扩展链路层

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: WMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1083641/cc1310-removing-extended-link-layer-from-wmbus-messages

部件号:CC1310
“线程:WMBUS”中讨论的其它部件

您好,

我在与第三方设备通话时遇到问题。  我认为,一个可能的原因是设备可能只支持 OMS v3.0.1。  我注意到,WMBus 堆栈将扩展链路层标头添加到消息中,这可能会导致较旧设备出现问题。  是否有任何方法可以删除此项?  是否可以下载旧版本的 TI 堆栈?

谢谢,
加雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯,你好

    wmbus_cc13x0_RTOS_2_0_0支持 OMS v.4.1.2。 我不知道这是否导致您的连接问题。

    无法从消息中删除扩展链路层标头。

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认这一点。  在 TI WMBus 页面上,它说“还提供了一个 OMSv4.0.2堆栈版本,用于与现场安装的设备向后兼容。”  如何获得此版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯,你好

    您可以尝试在 版本 h 中禁用 OMS_V4_enabled

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已确认扩展链路层导致了我的通信问题。  通过使用数据链路层 API 和手动构建较高的层,我成功地解决了这个问题。