“线程: CC1350, CC1000, 测试”中讨论的其它部件
您好,
我们有一个434MHz 无线温度传感器,数据通过 CRC-8数据验证进行传输。
借助 LAUNCXL-CC1350,我们可以接收传感器并在 连续 RX 分析仪中查看。
当我们执行数据包 RX 时,由于 CRC 故障,我们看不到正确的数据。
使用 CRC-8代码是否需要其他特殊设置?
请提前感谢。
此致,
AREXX
阿尔特伦斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们有一个434MHz 无线温度传感器,数据通过 CRC-8数据验证进行传输。
借助 LAUNCXL-CC1350,我们可以接收传感器并在 连续 RX 分析仪中查看。
当我们执行数据包 RX 时,由于 CRC 故障,我们看不到正确的数据。
使用 CRC-8代码是否需要其他特殊设置?
请提前感谢。
此致,
AREXX
阿尔特伦斯
默认值为 CRC-16,如果您需要不同的 CRC 多项式,则需要使用一些覆盖。 请访问 https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x0_sdk_4_20_01_03/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/proprietary-rf/packet-format.html
在页面上搜索“CRC 计算”
CC1350仅支持有效负载的曼彻斯特编码。 这是否意味着您需要手动处理数据包的另一部分(请参阅 https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x0_sdk_4_20_01_03/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/proprietary-rf/cc1101-migration.html#cc1101-proprfdevice-using-manchester-coding)
如果 CRC 是曼彻斯特编码,芯片将无法处理该问题,则必须执行 CRC CHECK In SW。
[引用 userid="515132" url="~ë/support/wireless-connection/sub-1-GHz-group/sub-1-GHz/sub-1-GHz-forum/1082776/launchxl-cc1350-problemswith -CRC/4008646#4008646"]我们 [引用曼彻斯特语和序言+crpayload]这是否是传统奖杯?
CC1000将被 CC1350取代
CC1000的8位曼彻斯特代码似乎与 CC1350一样,正在以另一种方式工作
“曼彻斯特同步编码模式。
在传输模式下,CC1000提供数据
DCLK 的时钟和 DIO 用作数据
输入。 数据在的 CC1000中计时
DCLK 的上升边缘,应位于 NRZ
格式。 数据通过进行射频调制
曼彻斯特代码。 编码完成
由 CC1000提供。 在此模式下,CC1000可以是
根据数据速率0.3,0.6,1.2,
2.4,4.8,9.6,19.2或38.4 kbit/s 38.4.
kbit/s 速率对应于最大值
曼彻斯特带来76.8克波特
编码。 用于38.4和76.8 kBaud A
14.7456 MHz 的晶体频率必须为
已使用。 在接收模式下,CC1000将执行
同步和提供已接收
DCLK 的数据时钟和 DIO 的数据时钟。
现在我们的第一项测试是使用 CC1350以与 CC1000相同的方式接收和编码数据。
您的方面有什么建议?
此致,
阿尔特
您可以将0x55转换为2字节同步,如下所示: https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x0_sdk_4_20_01_03/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/proprietary-rf/cc1101-migration.html#cc1101-proprfdevice-using-manchester-coding ,但必须使用 SW 计算 CRC,芯片无法使用 CRC 字节进行曼彻斯特编码。
如果您在线搜索,可能会发现许多 SW 片段在计算 CRC。
您好,
我是这个项目的工作人,在测试您的建议和许多其他设置后,我已经发布了自己的帖子,解释了当前的问题:
此致,
米尔特·H