This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《儿童权利公约》问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1082776/launchxl-cc1350-problemswith-crc

部件号:LAUNHHXL-CC1350
“线程: CC1350CC1000测试”中讨论的其它部件

您好,

我们有一个434MHz 无线温度传感器,数据通过 CRC-8数据验证进行传输。

借助 LAUNCXL-CC1350,我们可以接收传感器并在 连续 RX 分析仪中查看。

当我们执行数据包 RX 时,由于 CRC 故障,我们看不到正确的数据。

使用 CRC-8代码是否需要其他特殊设置?

请提前感谢。

此致,
AREXX


阿尔特伦斯