This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:CC1312R7的最佳射频负载阻抗

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1083703/cc1312r7-optimum-rf-load-impedance-for-cc1312r7

部件号:CC1312R7
“线程”中讨论的其它部件: CC1312R

您好,Team,

我的客户正在寻找更新的文件 “CC13xx-CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项修订版 E.pdf”,其中包括特定于 CC1312R7的信息。

  • 针对 CC1312R7的最佳单端 TX 模式负载阻抗。
  •   针对 CC1312R7的最佳单端 RX 模式源阻抗。
  • CC1312R7单端 TX 单端模式的匹配网络。
  • CC1312R7单端 RX Only 模式的匹配网络

此致,

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1312R 和 CC1312R7上的 PA 和 LNA 相等,这意味着我们可以重复使用“CC13xx-CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项”(请注意,本文档现在为 F 版)中有关最佳负载和源阻抗的数据。