This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:需要信息

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1312R, CC1310, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1083692/cc1125-information-needed

部件号:CC1125
“线程”中讨论的其它部件: CC1312RCC1310CC1200

您好,Team,

对于 CC1125,我的客户想知道可以连接多少台从属设备? 如果我们讨论的是868MHz 的 Europen 标准,我们可以使用200kbps 吗? 数据日期是否有任何限制? 信道 BW 划分是否有任何限制? 相对于更少的 BW 划分,使用更多带宽有何优势?

此致,

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    —ETSI 通常不使用设置的信道运行,而是由用户定义信道。 我建议他们查看标准以了解具体情况。  

    CC1125是典型的窄带设备。 如果目的是使用200 kbps,CC1200更适合。 如果他们对无线 MCU 更感兴趣,请查看 CC1310,CC1312R。

    -从属设备的数量取决于主机 MCU,而不是 CC1125。  

    为了避免误解,它们如何定义“渠道 BW 划分”