This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:1076~1315 Ω 的波段支持

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1084202/cc1312r-band-support-of-1076-1315

部件号:CC1312R
“线程”中讨论的其它部件: CC1311R

您好,  

是否支持 1076~1315MHz 频带的射频设置? DS 显示该频段受支持但未经过 CZed。交易正常。  

但当我尝试计算 SRF 工作室(2.24,最新版本)中的设置时,它返回错误。无法进行数据包 TX-RX 传输。  

下面是 PHY 的需求:  

夹子:CC1312R 或 CC1311R

频率:1076MHz - 1315MHz

符号速率:680K bps、1M bps、2M bps。

纠错:CRC

调制内核:GFSK

序言4字节,syncdword 4字节,播放负载200字节,CRC 2字节

巴西 阿尔宾