This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNHHXL-CC1312R1:POSIX 项目零

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1084500/launchxl-cc1312r1-posix-project-zero

部件号:LAUNHHXL-CC1312R1
“线程”中讨论的其它部件:CC1310CC1312R

你(们)好

我已经在 POSIX Project Zero 上进行了实验,我知道代码是正确的,如实验中所述,但我所得到的只是很多错误(请参见下文),是否有人可以提供帮助。

此致

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ——您从哪个 SDK (版本)导入了 UART 项目(我注意到,最新的 SDK 只有 uart2echo,而不是像示例所要求的那样具有 uart2echo。 请准确显示您使用的示例,包括编译器选项)

    我假设您正在关注 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ACzypa9NTyZS--.cZMxD.g__BSEc4rl__LATEST。 在学院的哪个阶段,您会看到编译错误?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    有关 SDK,请参见下面的内容

    以下是从3开始的错误。实验实际代码如下

    /**将报警线程设为更高的优先级。 *

    priParam.sched_priority = 2

    pthread_attr_setschedparam (&atts,&priParam);

    retc = pthread_create (&alarm,atts,alarmThread,(void *)&mqdes);

    如果(retc !=0){/* pthread_create()失败*/同时(1);}

    此致

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题标题表明您正在使用用于 CC1312R 的 Launchpad,但您已为 CC1310选择了一个项目。 选定的芯片和项目必须对齐。 您使用的是哪个 Launchpad?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    很抱歉发送了错误的 SDK,以下是我正在使用的 SDK。

    此致

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我完成了任务5,编译器会抱怨没有 定义“alarmThread”。 我建议您也执行任务7,因为此步骤定义了“线程” ,完成此步骤后,您可以进行编译。  

    请注意,学院仅要求在步骤8中构建代码,因为此时需要添加代码。