This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:通过自旋体移过示例,如何在网络初始化时发送基本数据? 我是否需要 CoAP?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1085160/cc1312r7-moving-past-examples-with-spinel-how-can-i-send-basic-data-when-network-is-initialized-do-i-need-coap

部件号:CC1312R7

我最近完成了 TI WiSNN 基础知识练习,其中一台 CC1312R7作为边界路由器,一台 CC1312R1作为节点。

现在,我想使用相同的设置,但通过 网络发送固件中定义的一些数据。 然后,我会设置一个带有附加板的嗅探器。

我有兴趣修改 示例代码 ,但不知道从何处开始通过 WiUN 网络发送数据。

我正在使用 SDK 5.4。

如果您需要更多信息,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan,您好!  

    是的。 CoAP 示例是 通过 Wi-Sun 网络发送数据的推荐方法。 CoAP 提供应用程序层和客户端服务器模型,可用于传输数据。

    此致,
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,西德。 我只有一个 CC1312R7和两个 CC1312R1。 为了实现我与 WiSNN 的目标,我可能需要购买另一个 CC1312R7,然后我可以开发我的应用程序——用我的 CC1312R1作为嗅探器。

    谢谢你