This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1312R7:用于 CC1312R7的32kHz 计算和 DC-DC 转换器线圈

Guru**** 2539070 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1312R7, CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1084784/lp-cc1312r7-32khz-calculations-and-dc-dc-converter-coil-for-cc1312r7

部件号:LP-CC1312R7
“线程”中讨论的其它部件: CC1312R7

你(们)好

我正在研究需要进行模拟调整以自定义参考设计 LP-CC1312R7,并适应我们在其他设计中使用的一些零件。

关于32kHz 的直肠振荡器   

在哪里可以找到 x32kQ1和 x32kQ2引脚的“典型 I/O 引脚电容”? 它们是~5pF 吗?

这将需要计算32kHz 直肠振荡器所需的电容器。

在哪里可以找到更多信息 ,了解具有 不同32kHz 晶体供应商的 CC1312R7的 uA/V 中的 GM crit,或者如何控制32kHz 直肠振荡器的驱动电平?

无论是在 CC1312R7的数据表中还是在技术参考手册 SWCU192中,我都没有找到太多东西。

是否已对直流-直流转换器中使用的6.8 uh 线圈的第二个信号源进行了调查?

 例如,选择 TDK MLZ2012N6R8LT000而不是 TDK MLZ2012M6R8HT000的依据是什么

直流电阻器的最大电阻是否仍可接受?

直流电阻器低于同一供应商或其他供应商的其他部件,但我希望在14 dBm 应用中,在 TX 或 Rx 模式下直流-直流转换器电流将保持在80 mA 以下。

(即,假设大致为补偿50%的电压降,则直流电流将增加~50%。 Tx 电流为~35 mA 时,这将为直流直流转换器提供70mA 的预期电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于32 kHz 晶体,  封装的典型 I/O 引脚电容约为0.5 pF;这不包括 PCB 跟踪路由。

    MLZ2012N6R8LT000 的直流电阻比 MLZ2012M6R8HT000低,但直流电阻相对较低。

    更大的直流电阻(> 1欧姆)将导致更大的电流消耗。 与 当今使用的标准 DCDC 电感器相比,1欧姆的直流电阻的电流消耗将增加约1%。  

    此致,

      理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    32kHz 直肠的驱动电平是否可以调整? 我对 X 轴选择的担忧是,我们有足够的振荡幅度,并且没有32kHz X 轴过度应力的风险。

    电力消耗增加1%似乎正常,因此这不是一个主要问题。 直流-直流转换器线圈是否有其他可能影响稳定性或其他关键参数的关键参数? 线圈中的电流消耗有多高,例如在最小直流电源电压下,这样我们就可以相应地选择线圈 Isat 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否拥有32 kHz 晶体的数据表?

    对于0805封装型电感器,DCDC 电感器的 Isat 通常不是问题,这通常是将封装尺寸减小到0402/0603时的问题。 推荐用于 DCDC Isat 的电感器峰值电流为3倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    32 kHz 的一个示例可能是 Epson FC-135

    FC-135R |晶振仪|产品|爱普森晶振仪(epsondevice.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否看过: https://www.ti.com/lit/pdf/swra495 上的 xtal?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 SWRA495,FC-135列在表6中,我们可以提供 FC-135R,这样就可以了。 我只是没有在无线 MCU 方面找到它们是否需要调整,例如驱动器级别。 感谢您提供应用说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动器级别通常不会调整 ,因此不应要求使用,特别是当这种情况列在支持的晶体中时。