This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:需要生产 CC1350。。我该向谁求助?

Guru**** 2521260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1086384/cc1350-need-to-productize-the-cc1350-who-do-i-turn-to

部件号:CC1350

我想将 CC1350 TI 芯片组封装在一个强大的包装箱中,以便将其部署为适合最终用户的产品。 这是可以直接从 TI 获得的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,这是 TI 不提供的服务。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许我知道我可能联系其他哪家公司,他们当然可以为我提供这项服务,但这项服务仍在使用 TI 芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有一份清单。 这也将非常依赖于数量,如果你需要生产大约100000个月,你需要一个不同的公司,而不是想要生产100个月。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望先从几个样本开始,然后根据需求进行扩展。 但是,由于你没有公司名单,我想我必须尝试与当地的公司进行沟通。