This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:101010...与0101位同步?

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1086738/cc1101-1010-vs-0101-bit-sync

部件号:CC1101
“线程 :CC1000”中讨论的其它部件

TI 您好,

我目前正在研究一个项目,该项目涉及使用 CC1101与以前依赖 CC1000的系统进行通信

据我了解,CC1101会自动生成 模式 nn1010...的前导位同步[CC1101数据表第38页](启用时)(包含 n 字节)

基于 CC1000的项目( 我们不控制该项目)预期会同步0101...模式位同步,

除了显而易见的事实,它将在很大程度上取决于基于 CC1000的项目的固件:

我缺少的配置是否能让我们充分利用 CC1101可渗透钻头? 即,我可以用某种方式将 CC1101前导码位更改为0101模式,从1010?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于 CC1000的接收器是否关心第一位? 意思是,如果您发送1010..10<SYNC>或01010.<SYNC>,接收器是否会看到差异? 如果没有,则必须调整前导码长度和同步开始时间,以与所需内容保持一致。  

    如果您必须发送以“1”开头的前导码,您可以关闭前导码+同步的自动生成(设置 MDMCFG2.SYNC_MODE =0 将禁用 前导码和在 TX 中同步单词传输),并在有效负载中包含所需的一切(前导码+同步+有效负载)。 然后,您可以发送所需的任何图案。