This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1312R 的软件重启

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1083724/cc1312r-software-restart-of-the-cc1312r

部件号:CC1312R

是否有方法向 CC1312R 发送信号以从开始重新启动

MCU 中已加载的驱动程序?  我需要与上的 CC1312R 远程合作

另一个站点。  有时,我会卡住,需要重置并重新启动主板。  我不能

从 Code Composer 或任何其他 GUI 工具获取。  但我有一个连接了的 Raspberry Pi

通过 UART 和 GPIO 连接到 CC1312R。  是否有办法从 RPi 执行重置或重新启动?

我正在使用 TI_RTOS 运行修改后的 rfPacketTx 驱动程序。

谢谢,

繁体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,德

    如果您已经实施了 Raspberry Pi 的命令界面,则可以使用软件重置 API。

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玛丽:

       是的,我有一个通过 UART 和 GPIO 从 RPi 到 CC1312的命令接口。  你能给我一个例子,还是让我去看文件

    到软件重置 API。

    谢谢你,

    繁体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已查看 sysCtrlSystemReset (https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_40_00_40/docs/driverlib_cc13xx_cc26xx/cc13x2_cc26x2/driverlib/group__sysctrl__api.html)以查看它是否符合您的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之三:

      我不知道该去哪里看。  我会立即检查。

    像往常一样,谢谢你。

    繁体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      我实施了 SysCtrlSystemReset 并运行了它。  它似乎禁用了所有中断,然后重置芯片。

    但它不会重新启动设备。  我想要一个重置和重新启动系统的命令,或者关闭电源然后通过软件打开电源。

    繁体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,德

    SysCtrlSystemReset()是设备的完全重置。

    谢谢,

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玛丽:

      当您说“完全重置”时,您是否意味着 CC1312将重新启动并加载什么内容?

    我运行 SysCtrlSytemRest()。  CC1312停止传输,但保持休眠状态。  我得了

    重启 CC1312以重新启动它。  是否有 cat 重新启动 CC1312而不启动的命令

    必须重新加载映像?

    谢谢,

    繁体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,德

    测试时是否连接了调试器?

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有。 我没有调试器。  唯一的接口是 USB 电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玛丽:

       我认为我需要从软件重置主板。  有可能吗?  我可以从 Code Composer GUI 运行它来重置主板。

    是否有用于此的 API?

    谢谢,

    繁体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,德

    当您从 CCS 触发电路板重置时,会发生以下情况:

    电路板重置

    • 从 CCS 的角度来看,我们主张一个 pin,nSRST/nReset。
    • 随后在主板和设备上发生的情况将取决于 主板。
    • 您可以查看您的主板的凝胶文件,以了解详细情况。

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玛丽:

      非常感谢您的所有帮助。

    繁体中文