This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC112X系列是否使用相同的芯片?

Guru**** 2538230 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1120, CC1121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1089544/cc1125-does-the-cc112x-series-use-the-same-silicon

部件号:CC1125
主题中讨论的其他部件: CC1120CC1121

CC1125使用的芯片是否与CC1120相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI不评论不同产品中使用的芯片。 问题的背景是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1125是否向后兼容CC1120?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC112x系列有3个成员:

    CC1125:性能最高的设备。 与此系列中的其他设备相比,此设备能够降低RX BW和更高RX BW。 通常用于高性能窄带系统。  

    CC1120:RX BW的一些更多限制

    CC1121:最小RX BW约为40 kHz。

    所有设备均与寄存器兼容。

    如果您目前的系统配备了CC1120,则可以使用CC1125替换CC1120,而无需任何更改,并且性能相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢