This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:cc13xx-cc26xx Simplelink SDK适用性混淆

Guru**** 2547560 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK, SIMPLELINK-CC2640R2-SDK, SIMPLELINK-CC13X0-SDK, CC1350, CC1310, CC2640, CC2650, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1086717/cc1312r7-cc13xx-cc26xx-simplelink-sdk-applicability-confusion

部件号:CC1312R7
线程中讨论的其他部件:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDKSIMPLELINK-CC2640R2-SDKSIMPLELINK-CC13X0-SDKCC1350CC1310CC2640CC2650CC2640R2F

我正在尝试确定哪个SDK用于cc13xx-cc26xx系列中的哪些设备,但有一些令人困惑的问题,如果有人能够澄清,我将不胜感激。

我目前的理解:
1.使用SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK (www.ti.com/.../SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK) 进行所有操作。 例外(如"下载"部分所述):
2.为CC2640R2使用SIMPLELINK-CC2640R2-SDK
3.对 CC13X0使用SIMPLELINK-CC13X0-SDK (www.ti.com/.../SIMPLELINK-CC13X0-SDK)

这看起来很简单,但我开始浏览目录时注意到以下内容:
1.查看SIMPLELINK-CC13X0-SDK中提供的NoRTOS (/kernel/nortos/startup)启动文件,没有cc13x0的文件(但有cc13x2和其他文件)。
2.同样,在SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK中,没有cc26x0的启动文件。

我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andreas:

    如您所述, 下载部分的"支持的产品和硬件"中列出的产品和硬件是SDK支持的设备的正确列表。


    SIMPLELINK-CC13X0-SDK SDK支持CC13X0设备。 这包括CC1310和CC1350设备。  


    SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK不支持CC13X0或CC26x0设备,但支持CC13XX (CC1352,CC1312)CC26XX (CC2652,CC2651,CC2642)设备。  

    SIMPLELINK-CC2640R2-SDK 支持CC2640设备。  

    希望这有所帮助。  

    此致,

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 ,快速跟进,

    1.如上所述,在相应的SDK中缺少启动文件。 我应该使用/查看哪些启动文件 来支持cc13x0和cc26x0?

    2.简单地说,什么是cc26x0? SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK支持什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.很遗憾,启动文件没有被命名为最佳。  SIMPLELINK-CC13X0-SDK中可用的启动文件 对cc13x0设备(cc1310和cc1350)有效。  

    2.  SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK不支持cc26x0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.谢谢,那么我应该为cc26x0使用哪些启动文件?

    2.我理解,但我应该为cc26x0使用哪个SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有关CC26x0/CC2640R2的信息,请访问 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/40.4236万/ble-getting-started-and-faq-u-2022-mar-21</s>2022

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Cl é ment,我的应用程序是802.15 4 (cc2650),从我收集到的信息中,该页面只指向BLE的SDK? 我应该为cc2650上的802.15 4使用哪个SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andreas:

    以下链接是我们的主要发展资源。 。
    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJrihbKtA4aYBMI6trurhQ__Drd3Vmn__LATEST

    这是此设备的示例。 另一个选项是使用13x0 SDK并修改示例以支持此设备。  

    这是低于1GHz还是2.4GHz的应用? 使用此设备是否有特定原因?

    此致,

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要提供一点上下文:

    我正在尝试更新Contiki-NG操作系统,以便在NoRTOS模式下使用较新版本的Simplelink SDK。 操作系统当前支持cc13x0,cc13x2,cc2650和cc26x2。 构建操作系统时,我们会链接以下文件:  

    • driverlib.lib
    • drivers_<device>.am3g
    • RF_multimee_<device>.am3g
    • nortos_<device>.am3g。

    在当前版本的操作系统中,我们使用的是支持所有设备的旧版CoreSDK vv 4.10 2002。 但是,在最新版本的SDK中,似乎对设备的支持已被拆分为不同的SDK。

    因此,我要重新回答我的问题,我应该从哪个SDK获取上面列出的那些文件? 我目前的理解:

    • cc13x0 =  SIMPLELINK-CC13X0-SDK
    • cc13x2 = SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK
    • cc26x2 = SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK
    • cc2650 =?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andreas:

    我将向您提供一些反馈,以了解我们为该设备提供的软件支持类型。

    此致,

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andreas:

    此特定设备CC2650在SimpleLink SDK中没有特定示例或库。 但是,如果您不使用低于1GHz的功能,则可以使用CC1350设备的库为CC2650设备构建固件。  

    此致,
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议使用CC2640R2F或更高版本。 CC2650仅受非常旧的TI-RTOS 2.21 或更旧的版本支持。 见 e2e.ti.com/.../ccs-launchxl-cc2650-ccs-9-1-where-is-the-cc2650-simplelink-sdk</s>2650