This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:关于CC1311项目的问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1089822/cc1311p3-question-about-cc1311-project

部件号:CC1311P3

大家好,

我有两个关于CC1311的问题

1.在LP_CC1311P3文件夹中,它们启用 RTC6608OU射频天线交换机。 但我们不会在客户主板中使用它。 我们可以在syscfg中禁用它吗? 如果没有。 能否在“CC1312R1_LAUNCXL”上创建项目库?

2.在您的示例中,您使用 天线开关,SDK将自动控制PA。 禁用 天线开关时如何实现此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着您没有使用交换机?  

    使用rfDriverCallbackAntennaSwitching功能可以控制交换机 。 在示例中,函数根据syscfg中的设置包含在ti_drivers_config.c中。 但此函数的定义如下:

    void __attribute___((week)) rfDriverCallbackAnternaSwitching (RF_Handle client, RF_GlobalEvent Events, void *arg)

    此函数被声明为weak,应用程序将其覆盖。 您可以在 应用程序代码中定义rfDriverCallbackAntennaSwitching并控制所需的开关(或者,如果您没有开关,请将该功能留空)。  

    如果不需要开关,可以在syscfg中将其设置为none: