This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:使用板载外设的DALI-2/Machester编码支持

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1089984/cc1312r7-dali-2-machester-encoding-support-using-onboard-peripherals

部件号:CC1312R7

您好,

我的团队正在评估CC1312R7作为DALI连接指示灯的无线控制器的使用。

我遇到了TIDM-MS-DALI参考设计,想知道是否可以配置板载外设
MCU (即 UART,SSI或Timer+GPIO来执行DAI-2通信所需的曼彻斯特编码?

 像http://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/0.2371万B.pdf这样的应用便笺 将是理想的选择。

感谢大家的参与!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道CC13xx产品线的DAI-2示例等。 我不知道UART或SSI驱动程序中有任何曼彻斯特自动编码功能。 如果您需要这样的支持,您必须自己实施。