This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1101

Guru**** 2537860 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1090103/cc1101-cc1101

部件号:CC1101

寻找PVC水管堵塞的解决方案

我是否可以将CC1101收发器与RFID标签配合使用

注:根据天线的水射频Vale在PVC管上固定RFID标签的计划将根据我可以做的事情而改变

谢谢

K.Baskaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我1101我是否1101是否可以使用带RFID标签的CC1101收发器

    不确定您在这里询问的是什么。 您的意思是CC1101直接连接到标签或与标签一起使用(意味着它们不会相互干扰),RFID标签将以哪种频率工作?  

    您是否查看过此内容,以了解其是否可以涵盖您正在寻找的内容:

    www.ti.com/.../RF430F5978