This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:Wi-Sun pyspinel问题

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1090456/lp-cc1352p7-wi-sun-pyspinel-problems

部件号:LP-CC1352P7

尊敬的TI工程师:

我面临两个问题:

  1. 如何将本地Windows操作系统上的当前Wi-Sun pyspinel更新到1.0 v.2?




  2. 每当我退出TI Wi-sun pyspinel客户端时,它都会显示这些错误消息。  如何更正?
    spinel-cli > exit
    exit
    Exception in thread Thread-2:
    Traceback (most recent call last):
      File "C:\MyPrograms\Python\python-3.8.9.amd64\lib\threading.py", line 932, in _bootstrap_inner
    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已指定某人对此进行调查

    巴西

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,  

    1. 有两种方法可以更新pyspinel安装。  
      1. 如果您已克隆了repo并检出TI_WISUN_STACK_01_00_00标记(或使用了setup_pyspinel.bat),则表示您已具有git设置。 您只需执行git fetch以获取最新的标记,然后执行git checkout  TI_WISUN_STACK_01_00_02。
      2. 如果您已下载这些文件,则可以下载并替换pyspinel文件夹中的文件。 您可以 从此处下载文件。  
    2. 从应用程序中退出并不是一种非常正常的方式。  在退出过程中,可以通过更好的消息来改进这一点,但这不会影响功能。 我对这种经历表示歉意。

    此致,

    SID