This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:LPSTK-CC1352R和WI Sun问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1090859/lpstk-cc1352r-lpstk-cc1352r-and-wi-sun-problem

部件号:LPSTK-CC1352R
主题:CC1352R中讨论的其他部件

尊敬的TI工程师:

我正在使用CC1352P7-1启动板,CC1352R启动板和CC1352R传感器标签套件。

我将CC1352P7-1启动板编程为wi-sun边界路由器,将CC1352R启动板编程为路由器节点。  这两个人一起工作。  从连接到CC1352P7-1启动板的wi-sun pyspinel控制台内,我可以成功ping CC1352R启动板。

然后,我在CC1352R Sensortag Kit上重复了相同的实验。  我的程序如下:

我使用旧的MSP-432P401R Launchpad作为编程器和调试器,连接到CC1352R Sensortag套件的XDS 110插座,对它进行的编程与CC1352R Launchpad完全相同。  然后,我重新启动了CC1352R Sensortag Kit的功能,但我的CC1352P7-1启动板边界路由器却无法检测到它。

那么,如何使CC1352R传感器标签套件作为路由器节点工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    当您说您将CC1352R LaunchPad和传感器标签编程为路由器节点时,它们是否连接到应用处理器? 或者您是否正在使用WISUN_AUTO_START定义?

    如果只是按照提供的示例对ns_router进行编程,则设备将被卡住,等待应用程序处理器发出命令来启动Wi-Sun风扇堆栈。

    谢谢,

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marie,

    在对CC1352R LaunchPad进行编程后,我将发出pyspinel命令:

    1. ifconfig up
    2. Wisunstack启动

    通过其COM端口。

    但对于CC1352R传感器标签套件,它没有COM端口。  因此,我无法启动它的智慧堆栈。  这是我的边界路由器无法检测到它的原因吗?

    如何对其进行编程以启动其自己的ifconfig和wisunstack?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,在我关注您关于此主题的其他帖子之后,它会起作用。