This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2510-CC2511DK:2511:CC2510-CC2511DK,2511,USB加密狗CC2511不工作

Guru**** 2814545 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2511, CC2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1090053/cc2510-cc2511dk-cc2510-cc2511dk-a-usb-dongle-cc2511-does-not-work

部件号:CC2510-CC2511DK</s>2511
“线程”中讨论的其他部件:CC2511CC-DebuggerCC2510

USB加密狗CC2511无法正常工作

不闪烁 电源 指示灯

此外,数据包嗅探器软件不能识别我的任何CC2511加密狗

当我将转换器直接连接到PC时,它无法正常工作。

似乎无法正常工作,电源指示灯熄灭,Windows操作系统无法识别我的USB转换器

您是否可以将USB加密狗更换 为新的已测试加密狗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还用 主板进行了测试  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seungjoon,您好!

    您以前是否能够成功使用此 CC2511EMK?  可能没有将数据包嗅探器软件加载到 CC2511中,在这种情况下,您需要使用CC调试器将<Packet Sniffer安装目录>\bin\general_firmware\niffer_FW_ccxx11.hex映像编程到设备中。  如果主板确实有缺陷,您应该联系 您的供应商进行更换。  有关     详细信息,请参阅《CC1111/CC2511 USB2511 USB HW用户指南》和《SmartRF软件包监听器用户手册》。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    我已经尝试过w cc调试器,它无法识别SmartRF中的芯片CC2511

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 尝试在 SmartRF上使用主RF板(出厂设置)+CC2510子板工作正常。 SmartRF可检测电路板和CC2510。

    我认为工厂CC2511 USB也可通过SMART RF检测到  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保CC调试器和 CC2511EMK同时连接,CC调试器LED应呈绿色,表示 CC2511EMK已通电并已连接。  如果所有其它EVM设置均可正常工作,则此独立模块可能有缺陷,在这种情况下,您需要联系供应商以解决问题。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法正常工作,似乎只有一个CC2511USB转换器出现电源问题,我可以更换USB转换器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI不再销售独立的CC2511EMK,因此您需要从第三方销售商处找到替代产品。

    此致,
    Ryan